This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:有关在 DP83TD510E 评估板中将2512封装用于2 kΩ 电阻器的说明

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517379/dp83td510e-evm-clarification-on-use-of-2512-package-for-2-k-resistors-in-dp83td510e-eval-board

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题:DP83TD510E 中讨论的其他器件

工具/软件:

执行各种操作 DP83TD510E 以太网 PHY 接口评估板 、我观察到的终端电阻 RX_P 和 RX_N 是 带有器件型号的2 kΩ 电阻器 CRCW25122K00JNEG 中的一个 2512封装

但是、根据设计计算结果、流经这些电阻器的电流小于 20 mA  下为功率耗散 1W  。 这表明采用较小的封装、例如 0805 通常就足够了。

您能否阐明在本例中使用2512封装背后的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的查询。 我们的一位工程师将很快回复。
    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jefin:  

    正确、0805封装也应该适用于此应用、2512用作任意选择。  

    此致、

    Vivaan