This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230EVM:打开 SigCon Architect 程序无法正常工作

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230EVM, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519058/ds250df230evm-opening-sigcon-architect-program-does-not-work-properly

器件型号:DS250DF230EVM
主题 DS250DF230中讨论的其他部件

工具/软件:

您好:为什么我打开 SigCon Architect 程序并按下"Auto Detect"(自动检测)时无法检测到我的 DS250DF230EVM 板?

USB 已 连接至电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我建议安装 DS250DF230 SigCon Architect 配置文件。  看看 另一个线程、您似乎能够 处理这个问题。

    谢谢、
    Drew