This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04-Q1:我们是否有单向 ESD 可以支持客户's 摄像头模块串行器/解串器 ESD?

Guru**** 2906380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519624/tpd1e01b04-q1-do-we-have-uni-direction-esd-could-support-customer-s-camera-module-serdes-esd

器件型号:TPD1E01B04-Q1

工具/软件:

您好、专家:

我的客户使用 的是 TPD1E01B04DPYRQ1、在发生故障的8kV ESD 上进行测试。 他们想知道我们的单向 ESD 是否支持这种情况? 应用为摄像头模块串行器/解串器 ESD。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、

    它们是否仅在-8kV ESD 测试电压下失败? 还是+8kV? 如果它们在+8kV 下发生故障、则通用二极管不会改善结果。

    如果它们公平达到-8kV 并支持稍高的电容、则它们可能会 在 TPD1E05U06DPYRQ1中下降、在发生负 ESD 冲击时、钳位电压会更低。  

    此致、

    Sebastian