This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:详细设计过程查询

Guru**** 2393245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510261/ds90ub925q-q1-detailed-design-procedure-query

器件型号:DS90UB925Q-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户希望确认此数据表的含义。

他们有一个猜测,最小(6) 4.7uF , 是下面(C4-C9 ),但不确定,

或者、这是否意味着 VDD33和 VDDIO 处需要最小(6)、以及这些1uF 电容器在哪里需要?

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Youhei、

    我会重新检视您的建议,谢谢您!

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Youhei、

    我会重新检视您的建议,谢谢您!

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fadi、

    感谢您的支持。 这个问题来自美国工程师、他正在检查该主题。 您能在当天早些时候回答吗?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Youhei、

    正确、最低(6) 4.7 μ F、 低于(C4-C9 )-正确。

    (2) 1个 uf 盖不是必需的。 您可以在主电源输入端使用这些元件进行额外的滤波、但我们的器件规格并未要求这样做。  

    对于传统器件、建议遵循 EVM 设计原理图以及数据表典型应用图。  

    e2e.ti.com/.../925_5F00_EVM.pdf

    - Fadi A.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    但是 、您还建议遵循 EVM 原理图、其中 EVM 原理图显示 VDD33和 VDDIO 上放置了22uF、这不符合器件规格或典型应用图、您能否检查一下、如果不需要22uF、它们就不会安装到位。

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Youhei、

    典型应用图显示了此器件应用的最低要求。 除了 这些建议的组件之外、任何组件都可以使用、但这并不是必需的。

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    谢谢你。 客户再提出一个问题;

    当说 VDD33需要4.7uF 时、是因为 IC 设计吗? 或者、是否在 IO 线路上可能进行数据传输的最坏情况下考虑该情况?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Youhei、

    根据 IC 设计和验证建议、这适用于整个 PVT (电源电压、温度变化)的最坏情况。

    - Fadi A.