This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C363:MTDX

Guru**** 2607405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518392/ds90c363-mtdx

器件型号:DS90C363

工具/软件:

您能否告诉我、在不带>B 的 DS90C363MTDX 组件上、如果标签和标记(在数据表标签 DS90C363MTDX >B (什么是符号>B?)上的所有内容都符合要求、以前这些组件带有不同的标签格式

如何解密数据代码以及数据代码是否存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于 在美国的公共假期、团队即将离开。 答复将推迟到明天。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre:

    "封装信息"表中的">B"表示芯片上的器件标识"可能还有一个与器件标识、批次跟踪代码信息或环境分类相关的附加标记"。

    根据该表、 MTD 和 MTDX 之间的区别在于包装数量/包装。

    您能分享之前的标签是什么吗? 您是否需要批处理信息有任何具体原因?

    此致、
    Ikram