This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:Rx 输入、Tx 输出电压电平、IBIS 模型

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517923/ds160pr810-rx-input-tx-output-voltage-level-ibis-model

器件型号:DS160PR810

工具/软件:

您好:

我们的客户对 Rx 输入、Tx 输出电平有疑问。 DS160PR810是否支持以下差分 Rx 输入到差分 Tx 输出电压电平。

Rx 差分输入电平:160mV 至400mV

TX 差分输出电平:400mV 至2800mV

如果不满足这一点、请告知我们您是否有其他传输速率相似的器件。

如果这款器件符合要求、还能生成 IBIS 模型吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshiro-san:

    [引述 userid="36158" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517923/ds160pr810-rx-input-tx-output-voltage-level-ibis-model

    Rx 差分输入电平:160mV 至400mV

    TX 差分输出电平:400mV 至2800mV

    [/报价]

    从技术上讲、RX 和 TX 没有最低水平。 从数据表中可以容忍400mV 的差分输入电平、因为它低于1200mV 的建议最大启动振幅。 但是、2800mV 的差分输出电平超过了750mV 的交流线性度、因此我不确定转接驱动器可以在该电平下产生摆幅而不会出现问题。

    我们的 转接驱动器器件通常用于具有典型电气特性的特定交流耦合协议(PCIe、CXL、SAS 等)。 客户是否正在寻求使用特定协议或某种专有协议? 我不知道我们产品系列中能够处理建议的2800mV 最大 TX 输出摆幅的产品。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Su-san、

    感谢您的建议。 我知道 DS160PR810不支持2800mV 输出、但支持高达750mV 的输出。 此外、没有其他器件也不支持该范围。

    客户正在寻找符合 SLVS ver3 (9.3GBPS)标准的产品。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Su-san、

    我们能提供 IBIS 模型吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshiro-san:

    IBIS 模型可在以下安全文件夹中申请(也已在 DS160PR810的 TI.com 产品页面上列出): https://www.ti.com/secureresources/PCIE4-REDRIVERS-DESIGN

    此致、

    Evan Su