This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:USB 集线器问题

Guru**** 2605555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518390/tusb4041i-usb-hub-issue

器件型号:TUSB4041I

工具/软件:

尊敬的先生:

我们在 USB 集线器中遇到了一些问题、其详细信息如下:

1.我们的 USB 集线器停止随机工作,重启设备后它可以正常工作。

2.因此,我们在一个端口上使用 FPGA,通过使用 Raspberry Pi 模块的操作系统收集数据和管理 ,并附上其方框图供您参考。 但有时、此特定端口会停止检测、在断开总线后、我们发现此特定端口引脚停止工作、而其他端口正常工作。 我们丢失了9个设备的 USB 集线器相同的端口,我们找不到解决方案。

请指导我们为我们的问题提供最佳解决方案。

e2e.ti.com/.../TI-Case-for-USB-HUB.drawio-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Margub:

      是  Raspberry CM4吗? 据报 CM4和 TI USB2集线器出现了问题。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您不能理解问题是什么意思?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Margub:

      我的意思是 、 之前报告了 TUSB4041 和  Raspberry CM4型号的问题、但 从未找到根本原因。

     针对您的特定应用:

    1:问题发生后、集线器上行端口仍连接到 Raspberry 主机? 由于您提到 其他端口已连接。

    2:对于 有问题的特定端口,我们可以 先检查原理图和布局,您是否有 USB 分析仪?

    好极了

    Brian