This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:确认是否支持 SPI 四路模式

Guru**** 2924000 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXB0104, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519097/lsf0108-confirm-whether-spi-quad-mode-is-supported

部件号:LSF0108
Thread 中讨论的其他器件: TXB0104TXB0106

工具/软件:

在标题中、我们需要确认 LSF0108是否支持 SPI 四路模式。

谢谢。

Leon Lin

Quanta BU9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是双向的、因此四路 SPI 可以工作。

    (您仍必须根据所需的速度正确调整上拉电阻的大小、并考虑所有连接的器件的驱动强度。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    支持 QSPI、但支持的最大速度取决于外部 RC、如 Clemens 中突出显示的那样。 您可能还会看到 TXB0104/TXB0106用于 QSPI 电平转换。

    此致、

    插孔