This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1164-Q1:内部时钟精度

Guru**** 2606565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511532/tcan1164-q1-internal-clock-accuracy

器件型号:TCAN1164-Q1

工具/软件:

您好、专家:

我的客户想知道内部时钟精度。 我们是否可以将这些数据共享给客户? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、  

    这个问题是否与用于 SPI 通信的内部时钟有关? 数据中与 SPI 相关的所有时序规格都考虑了该振荡器在不同工作条件下的容差。 我可以询问客户为什么对该信息感兴趣吗? 我很好奇这些信息会如何影响可能在系统级别做出的任何决策。  

    此信息不容易访问、因此我将在此期间进行一些挖掘、以了解我可以找到的信息。  

    此致、  
    Eric Schott   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我会给你的,谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、他们要求 SPI 时钟精度。 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、

    感谢您对美国假期的耐心。

    数据表的 SPI 时序特性部分在定义与该器件的 SPI 连接所需的精度时非常详尽。 任何通常的 MCU 都应能够满足这些要求、而无需进一步了解器件的内部 SPI 的工作原理。 这些信息是否特定于客户系统、并且所需的信息多于数据表中提供的信息?  

    此致、  
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我会提供你的答复给他们,但我不确定他们是否愿意在2周后得到这个答复...

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我会提供你的答复给他们,但我不确定他们是否愿意在2周后得到这个答复...

    此致、

    Ann Lien