This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:它是否会由 TCAL9535成功?

Guru**** 2683575 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539, TCA9539, TCA9535, TCAL6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518412/tca9535-will-it-be-succeeded-by-a-tcal9535

器件型号:TCA9535
主题中讨论的其他器件:TCA9539、TCAL9539、 TCAL6416

工具/软件:

一些 GPOI 器件具有较新的上行后继产品、例如 TCA9539现在具有1MHz 低电压 TCAL9539对应产品、这也具有更好的 板载功能、并且也是其直接替代产品。

我们可以预计 TCA9535也会发生同样的情况吗? 对于我们的设计、 我们不能使用 TCAL9539、但我们确实希望具有这些功能。

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruud:

    今天是 TI 假日、我们将延迟回复、 团队会尽快回复您。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruud:

    目前、TCAL9535暂时不在流水线中。 目前最接近的选项是 TCAL9539/TCAL6416。  

    您不能使用 TCAL9539的原因是否是地址引脚限制导致的?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的快速回答。 我真的很感激您对此持开放态度、因为通常公司不会透露有关其近期计划的信息。 虽然我希望取得另一个结果、但至少我们现在可以就此作出一些坚定的决定。 "不能"始终是相对的。 要使用  TCAL9539、我们必须:

    • 另选一个压力传感器、因为我们的传感器位于0x76或0x77上、因此与 TCAL9539 (0x74-0x77)的地址相冲突。 如果我们这样做、还会重写新传感器的固件。 可能、不是很好
    •  由于有一个!reset 而不是 A2线、因此在我们的电路中只需四个 TCAL9539就可以稳定下来。 由于我们可以在总线挂起的情况下重启所有 I2C 外设的电源、因此我们不需要!reset 线路。 虽然目前4个器件已经足够了、但我们希望在这里为未来的开发提供一些空气。 (就我个人而言,在更广泛的情况下,我认为不需要!reset 行。 如果 I2C 总线挂起、您不会找出导致问题的设备、并且由于大多数 I2C 设备没有!reset 线路、因此您必须能够重新启动电源、所以...)

    另一方面、使用 TCA9535可提供多达8个器件和一个空闲地址空间(0x20-0x27)、也存在一些挑战、因为它没有"导致中断的原因"寄存器。 因此、如果中断原因消失、我们必须查询(并可能唤醒)所有器件。 是否可行? 是的。 好吗? 编号  

    如您所见、不存在的 TCAL9535将解决我们的所有问题Smile(我相信这对其他人来说也是一个不错的器件)

    此致、Ruud。