This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:TCAN4550 Linux 6.1 (Yocto 5.0)驱动程序支持

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519038/tcan4550evm-tcan4550-linux-6-1-yocto-5-0-driver-support

器件型号:TCAN4550EVM
主题:TCAN4550中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

是否有 Linux 6.1 (Yocto 5.0)版本的 TCAN4550驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    Linux 内核中已经包含一个称为"tcan4x5x"(从5.4版开始)的驱动程序。  以下是指向器件树绑定文档的(链接)、以供您参考。  

    此致、

    Jonathan