This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:USB 通信失败

Guru**** 2864870 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511300/tusb320lai-usb-communication-fail

器件型号:TUSB320LAI
主题:TUSB320中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们在使用 TI CC 控制器(TUSB320LAIRWBR)时遇到问题。

 

我们的器件旨在为外部设备(例如智能手机)提供5V/1A 充电端口。 我们的器件连接到笔记本电脑 USB-C 端口的问题、CC 控制器检测到连接了接收端器件。 器件会开启以供电、同时 USB 通信失败。

我们使用2台笔记本电脑进行测试、配置如下所示。

您有任何 解决此问题的建议吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    如何配置 TUSB320? 如果该引脚用作 DFP 并提供电源、则仅配置为 DFP。

    您是否在寻找既可用作 UFP 又可用作 DFP 的功能? 如果是、则需要将 TUSB320设置为 DRP。

    原理图和方框图也有助于了解系统设置。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们将 TUSB320配置为 DRP、并选择 Try.SRC、连接到手机时没关系、问题是使用 USB-C 转 C 电缆连接到笔记本电脑时、Windows 提示"适配器没有足够的电源"、并且 USB 阻止数据传输...

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    您的设备是否用于为笔记本电脑供电? 还是在连接到笔记本电脑时用作 UFP?

    我现在的想法是、您的设备和笔记本电脑都设置为 DRP 角色、而笔记本电脑设置为 Try.SRC 时、笔记本电脑会在 DFP 处配置、从而导致笔记本电脑尝试供电、并可能阻碍数据传输。 您可以通过将 Try.SRC 更改为 Try.SNK 并查看是否允许 USB 数据传输来对此进行测试。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们的应用与笔记本电脑通信(无电力输送)、并在连接 USB C 后为智能手机充电。

    如果我们设置为 Try.SNK、手机连接后我们的产品是否可以向智能手机充电?

     我们应该设置什么来满足该应用?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    如果您希望设备在不给笔记本电脑供电的情况下连接到笔记本电脑、那么是的、连接到笔记本电脑时需要将 TUSB320设置为 UFP/受电端、这样 TUSB320就不会尝试供电。 如果您希望在智能手机连接到您的设备时为其充电、则需要将您的设备设置为 DFP。

    这样一来、您似乎需要设置为 DRP。 但是、它还取决于笔记本电脑和正在使用的智能手机的设置。 如果两者都设置为 DRP、但两者都不使用 Try.SNK 或 Try.SRC、则很难将 TUSB320配置为仅带有笔记本电脑的 UFP 和带有智能手机的 DFP。

    DRP 通过 Try.SNK 和 Try.SRC 命令偏置、使 TUSB320切换 CC 线路、直到找到有效连接、而无论其是 DFP 还是 UFP、该信号都会向特定方向切换。 但是、它不能保证将其设置为一个特定的方向。 要完成此操作、唯一方法是将器件设置为 DFP 或 UFP。  

    首先、我会尝试验证笔记本电脑和智能手机是否都是 DRP、他们是否使用 Try.SNK 或 Try.SRC 等任何器件来偏置 CC 线路连接。 如果没有、我认为唯一可以做的是手动将器件切换为 DFP 或 UFP、或者 Try.SRC 和 Try.SNK、以匹配您正在寻找的连接类型。 否则、当将 DRP 与 Try.SNK 或 Try.SRC 进行另一个 DRP 连接时、您的器件可能只能配置为您设置的 Try.X 命令。

    谢谢、

    Ryan