This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:最大 SCL 时钟频率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518542/tca9511a-maximum-scl-clock-frequency

器件型号:TCA9511A

工具/软件:

大家好!


我有关于 TCA9511A 的问题。

在以下6.6时序要求中、显示最小值为400kHz。


如果输入的 SCL 传输速度为400kHz 或更低、是否有可能无法正确执行传输?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是保证的最大值。 在"最小"列中填写正确。

    例如、考虑三个芯片。
    芯片 A 可处理0Hz 至432kHz 之间的所有频率。
    芯片 B 可以处理0Hz 至400kHz 之间的所有频率。
    芯片 C 可以处理0Hz 至456kHz 之间的所有频率。
    对于所有芯片、最低频率为0Hz。 芯片具有不同的最大频率、但所有芯片可以保证的最大频率是这三个值中的最小值、即最大频率至少为400kHz、即 最小最大频率为400kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    今天是 TI 假日、我们将延迟回复、 团队会尽快回复您。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata,

    除了 Clemens 注释外、此器件的额定 I2C 运行频率范围为0至400kHz。  

    此致、

    Tyler