This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:我需要知道 SCL 和 SDA 是否可以上拉至3V3

Guru**** 2926560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519204/sn65dp159-i-need-to-know-whether-scl-and-sda-can-be-pulled-up-to-3v3

器件型号:SN65DP159

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在设计1个连接器中的 HDMI 输入和输出接口、因此我具有来自 HDMI 开关的3V3 SCL 和 SDA 接收端 SOO、我可以将其连接到 SN65DP159RSBT 的 SCL 和 SDA 接收端、也可以使用电平转换器
请您尽快告诉我。

此致、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    3.3V SCL 和 SDA 可以连接到 SCL_SNK 和 SDA_SNK、因为这些引脚可接受低至-0.5V 的电压。

    此致、

    j