This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2875:DWP 封装:斜面引脚26

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517221/uc2875-dwp-package-slope-pin-26

部件号:UC2875

工具/软件:

您好:

我对 UC2875DWP 有疑问。

~、我测量的是  SLOPE 引脚26和 GND 引脚28之间的 Δ V 231kΩ。 ~、我最近测得的值为 Δ V 207kΩ、存在大约10%的差异。

请求 此组件的斜率引脚26的容差。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在未为 IC 供电的情况下测量了两个引脚之间的电阻? 为什么电阻很重要? 这不是数据表参数。

    我们很快就会回到您的容忍状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下测试条件吗? 测量电阻时所施加的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还请与我们分享 LTC、以便我们详细了解这一点。 我们需要230k 和207k 样片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不为 IC 供电的情况下测量了电阻。

    电阻值很重要、因为这种简单的检查表明我们的内部测试通过或失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    230k LTC 为47Z228V、207k 为37Z17RV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试条件是什么? 您能分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试条件是什么? 您能分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 IC 的引脚26和引脚15之间连接了一个174k 上拉电阻器。 上拉电阻的测量值比预期值低~8%。 经证实、电阻器本身不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测量电阻时、您能否分享偏置条件? 您是否使用万用表测量引脚26和 GND 之间的电阻、这意味着引脚26上的电压未知? 引脚15为输入电压。 我想 Vin 未通电。 为什么该上拉电阻器会影响引脚26和 GND 之间的电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用引脚26上带有+的万用表测量电阻值。 上拉电阻器的值不会影响引脚26和 GND 之间的电阻。 对于更上下文、我们测量上拉电阻器(~174k)。 安装 UC2875DWP LTC 47Z228V 时、上拉电阻器读数为~174k (PASS)。 安装 LTC 37Z17RV 时、上拉电阻器读数减少~8%("失败")。 查看 UC2875DWP、发现当测试"失败"时、引脚26和 GND 之间的读数较低、交换 IC 会导致电阻读数~174k。 当时的想法是、引脚26的输入可能存在一些变化、但不确定允许的变化 /容差是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、  

    第11页的数据表图显示、连接到引脚26的电路是电流镜结构、其特性与连接到 GND 的二极管的特性类似。  实际上、在本例中、两个二极管与 GND 并联。  尽管在之前的批次中明显的测试"成功"、但它们不能被视为电阻。  
    二极管正向"电阻"是非线性的、可能因批次而异、也与温度有关。  

    我建议您显著拓宽引脚26到 GND 的电阻的通过/未通过标准、或将测试更改为二极管测试。  
     除了测试本身之外、LTC 37Z17RV 没有任何问题。  

    此致、
    Ulrich