This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TCAN1145-Q1功耗

Guru**** 2604235 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1, TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518400/tcan1145-q1-tcan1145-q1-power-consumption

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044-Q1

工具/软件:

您好:

我想了解 TCAN1145-Q1的功耗。 对于 TCAN1044-Q1等其他收发器、您可以在数据表中看到特定条件下的功耗额定值、但对于 TCAN1145-Q1、此信息不可用。 我认为 TCAN1145-Q1总线为50%负载。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JS:

    今天是一个假期。 请在我们明天返回办公室时提供一些反馈、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JS:

    可以通过驱动状态(显性和隐性)电流消耗的平均值来估算 CAN 收发器功耗。 由于 CAN 收发器在显性状态(逻辑0)下的功耗更高、因此空闲器件在一段时间内的功耗将更低。 在50%的总线负载(假设该器件在50%的时间发送数据)和平衡数据有效载荷(50%的0和50%的1)下、驱动器将在25%的时间内处于显性状态、75%处于隐性状态。  

    P (avg)=%DOM * IccDOM +%REC * IccREC = 0.25 * 60mA +.75 * 5mA = 18.75mA

    如果您有任何其他问题、请告诉我。   

    请注意、  
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢