This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS391:使用 SN65LVDS391PW 进行设计

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519433/sn65lvds391-designing-with-sn65lvds391pw

器件型号:SN65LVDS391
主题中讨论的其他器件:TXU0104

工具/软件:

您好团队:
我们有一款产品可以使用 SN65LVDS391PW 和 SN65LVDS32PWR 将 LVDS 转换为 CMOS、反之亦然。

这些驱动器/接收器连接到3.3V MCU。 目的是将来自 MCU 的单端 SPI 信号转换为 LVDS 信号。

在 SPI 的从器件侧、我们使用相同的驱动器/接收器将 LVDS 转换为单端信号。

SPI 以10MHz 频率工作。

在我们的新系统中、我们的传感器被1.8V 传感器取代。
1)。 任何人都可以建议使用一个我们可以在此处使用的1.8V 至3.3V 电平转换器、这不会影响系统的速度/功能吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每位译员都将在10 MHz 工作。 例如、使用 TXU0104。