This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC256602DDBR 的大规模生产计划表

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517398/ucc25660-mass-production-schedule-of-ucc256602ddbr

器件型号:UCC25660

工具/软件:

您好、

我们目前正在考虑采用 UCC256602DDBR、因此想了解其量产时间表。

您能否分享预期的生产开始日期?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我们发布了 UCC256602的引脚对引脚 UCC256612DDBR。 以下是可用的改进和选项:

    希望这能回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    感谢您提供的信息。

    由于后继型号 UCC2566612DDBR 已发布、理解 UCC256602DDBR 将不再发布、这是否正确?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    是的。 我们没有发布 UCC256602DDBR 的计划。

    Rwegards,

    John