This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:WAKE 引脚

Guru**** 2604965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518806/tcan4551-q1-wake-pin

器件型号:TCAN4551-Q1

工具/软件:

您好专家、

我 想为 TCAN4451-Q1实施 LWU 、4550 EVM 原理图使用 Rseries=33K Ω/Rbias =3k Ω

我是否可以将 Rbias 更改为30k Ω?我的 Vsup 为20V~30V

此致、
Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    今天是一个假期。 请在我们明天返回办公室时提供一些反馈、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    可以增加 WAKE 引脚的偏置电阻、但需要重新评估串联电阻值、以确保该较弱的上拉源可以在低电平输入之后将信号拉至高电平。 由于 WAKE 引脚具有自适应偏置、因此当检测到低电平输入时、内部漏电路径将切换到下拉电阻器。 这意味着、产生的通往 Vsup (Rseries + Rbias)的60k Ω 路径需要足够强、以生成 VIH 电平并满足 IIH。  

    TCAN1043A 在 WAKE 引脚上具有相同的自适应偏置功能、 数据表 中包含了有关如何选择这些电阻值的第8.4.1.5.2节中的更多应用信息。 特别是为了考虑高电平输入注意事项、它定义了 RBIAS <((VSUPMAX - VIH)/ IIH)- RSERIES。 对于 TCAN4551的规格、我们的 RBIAS <(2V)/25uA)- 33k Ω= 47k Ω。 由于30k Ω 的建议值符合此要求、因此更改 RBIAS 的该值应该没有问题。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。   

    此致、  
    Eric Schott