This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:关于 SN65LVDS100的输入眼图

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518103/sn65lvds100-about-the-input-eyemask-of-sn65lvds100

器件型号:SN65LVDS100

工具/软件:

你(们)好

CML 器件的输出连接到 SN65LVDS100的输入。
我想测试 CML 器件的输出是否符合 SN65LVDS100的交流输入特性。
我们目前正在生成一个满足 SN65LVDS100输入交流特性的眼图掩码。
我在数据表中看到了与 SN65LVDS100的电压相关的输入特性、
但是、我无法正确找到与 SN65LVDS100相关的交流输入特性、
您能否帮助确认图片中 A 点和 B 点的时间?


您能否在数据手册中提供用于确定 A 点和 B 点时间的证据?
图中的中点为0纳秒。

如果电压有任何误差、请帮助纠正这些误差。

谢谢、此致

Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、春丽:

      您可以为 USB 或 PCIe 协议创建眼罩、但我认为您不能基于 CML 或 LVDS 创建眼罩。

    好极了

    Brian