请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90LV027AQ-Q1 工具/软件:
尊敬的先生/女士:
我打算使用 oLDI (4个数据通道、1个时钟通道)驱动7"(800x480)的显示屏、显示屏距离 ECU 5米。
所需带宽约为120Mbps。
为避免 FPD-Link 的成本较高、我正在考虑使用 LVDS 驱动器 DS90LV027AQ-Q1来扩展传输范围。
这是否是适合汽车环境的可靠方法?

此致、
Sharad