This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222:MAX3222CDB

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518250/max3222-max3222cdb

部件号:MAX3222

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们目前正在使用  MAX3222CDB  我们的项目的一部分。 作为替代方案、我们已经确定了  MAX3222EIDBR 。 但是、我们注意到这两个器件的方框图存在一些差异。

具体而言、较旧的器件确实如此  不会  在的引脚上有下拉电阻  RIN1   RIN2 、而新零件包括  5kΩ 下拉电阻器  大量电阻。

您能否证实这一变更可能对我们的设计产生哪些潜在影响?

请参阅以下详细信息和随附的图像以供参考。

谢谢、

Ramkumar R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 RS -232接收器都有下拉电阻(第6.7节中规定了输入电阻);旧的数据表只是忘记在方框图中显示它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供 TI 信息。