This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332:姜许

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517900/tcan332-ginger-xu

器件型号:TCAN332

工具/软件:

我们正在叉车 HMI 项目中使用 TCAN332DR。 该产品自2021年开始大规模生产。 2024年有特定的批处理输入 IC 材料出现质量问题、故障率会很高、因此客户要求提供 TI 的故障分析报告 、但我们只得到如下评论:故障率异常高、疑似应用问题-请 在 TI 的 E2E 上搜索 https://e2e.ti.com/类似的故障描述。 如果未 找到类似的故障描述、请在 TI 的 E2E 上提问。] 我们期望返回少量死零件(3件)进行详细分析、但被分销商箭头拒绝。 是否有任何方法可以帮助我们获得支持以解决质量问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、器件会因过压而损坏。 如何使总线(或为此、所有其他数字元件)免受瞬态电压的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现场或客户装配线中的芯片损坏。 我们只想知道芯片中的详细损坏现象,以说明这不是客户怀疑的重大问题。 我们无法仅通过过压声明说服客户!