This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848-TMS320F28386D&lt EP;->dp83848以太网板(时钟问题)

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518473/dp83848-ep-tms320f28386d---dp83848-ethernet-board-clock-question

器件型号:DP83848-DP83825 EP
主题:TMS320F28386D 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:
我已将 TMS320F28386D DSP 连接到 DP83848以太网板。
目前、我使用该 send_packet 命令时可以在 Wireshark 中看到数据包、但内容不正确、外部器件无法识别数据包。
MDIO/MDC 已配置、但未检测到链路伙伴、因此我当前主要从事环回测试。

我在 PHY 环回测试中遇到问题、希望就 ethernet_ex2_phy_loopback  TI 提供的示例提出一些问题。


问题1:  根据 TMS320F28386D 数据表、它包含名为 INTOSC1和 INTOSC2的内部振荡器。
另外、X1引脚似乎可以用作外部时钟输入、目前我已将28386D 模块的 X1引脚连接到 DP83848模块的 OSCIN 引脚。
我的问题是:

  • 是否必须连接特定的引脚才能使用 INTOSC1或 INTOSC2?


问题2:  DSP (TMS320F28386D)是否可以为 DP83848模块提供50 MHz 时钟?
或者、是否必须使用外部振荡器分别为两个器件提供时钟?
(我目前使用的代码如下:
SysCtl_setEnetClk(SYSCTL_ENETCLKOUT_DIV_2, SYSCTL_SOURCE_SYSPLL);)


问题3   initInterfaceConfig.clockSel 设置 external 默认设置为。
如果 TMS320F28386D 能够为 PHY 提供时钟、是否应将该设置更改为 internal