This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:如何启用 TI954校正设置?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519339/ds90ub954-q1-how-to-enable-ti954-deskew-setting

器件型号:DS90UB954-Q1

工具/软件:

你(们)好  

  关于如何启用 TI954校正、您是否进行了重新设计设置?
mipi 为1600Mbps@2通道。  

谢谢

行兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Xingxing、  

    请参阅以下所需的寄存器分配:  

    1. 0x1F=0x00 #设置1.6Gbps 速度
    2. 0x21=__#如果需要、更改转发方法、否则可以跳过步骤  
    3. 0x33 = 0x61 # 2通道、非连续时钟、启用 CSI 输出、启用初始偏移校准
    4. 0x20=0x00 #启用端口0和1的转发  

    此致、

    Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何寄存器都可以设置校正长度? 我尝试了上述设置、但无法在我这边工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Xingxing、

    在 UB954中、不提供灵活的偏移校准序列长度选项。 偏斜校准序列长度应为2^15位。

    此致、

    Thomas