This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:需要1.2的 VccA 电压电平

Guru**** 2965000 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, LSF0108, LSF0002, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519856/txs0108e-need-vcca-voltage-level-of-1-2

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:LSF0108、LSF0204、 LSF0002、 TXU0104

工具/软件:

尊敬的团队:

请根据我的以下要求推荐一款电压电平转换器、
1)应该是双向的。
2)应该是开漏,推挽,但开漏是必须的。
3) VccA 下至少应支持1.2V 最小值。
4)我需要2、4和8个通道。

此致、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    VccA 应介于1.2V - 3.3V 之间
    VccB 至少应为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    LSF0002 (2通道)和 LSF0204 (4通道) LSF0108 (8通道) 可用于1.2V 开漏/推挽驱动器。 本应用手册更详细地介绍了 LSF 转换器: https://www.ti.com/lit/an/slva675b/slva675b.pdf?ts = 17484156447&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  


    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

     LSF0204RUTR 具有 EN 高电平、因此应始终将其上拉、以便 IC 仅在上拉至高电平时才起作用。
    您还能给我分享一下相关的基准电路。

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我需要一个也满足所有上述要求的电平转换器、并且还具有内部上拉电阻器。

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有此类设备。

    您应专门为其各自的应用选择转换器。 这种双向要求导致您无法使用 TXU0104系列等有用器件、并且大多数协议使用单向信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    克莱门斯在这里是正确的。 如需更多器件选型/建议、您也可以联系您的 TI 代表、我们可以进一步为您提供帮助。

    谢谢、

    插孔