This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:特定样本(1pcs/50pcs)的 MDIO 访问问题

Guru**** 2928640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505590/dp83867e-mdio-access-issue-for-specific-sample-1pcs-50pcs

器件型号:DP83867E

工具/软件:

您好的团队、

[问题]

我的客户遇到了一个问题、即有时仅对50个样本中的单个样本无法访问 MDIO。 1~2器件经过10次下电上电后、问题发生了2 μ s。

发生该问题时、MDIO 访问没有响应、并且无法读取寄存器值。 (已通过波形确认没有响应。)

发生问题时执行硬件复位将允许进行 MDIO 访问。

[假设]

他不认为该问题是 PCB 导致的、因为它会通过硬件复位来恢复。 他怀疑配置(strap)设置不正确、这会导致上电时的 PHY 地址设置错误。

[问题]

数据表指出"该信息在器件上电或硬件复位时锁存到器件中"。

目前、器件在上电时以 RESET_N 低电平启动。 然后、RESET_N 会在超过500ms 后释放。

在剩余 RESET_N 低电平时上电是否符合正确锁存的以下条件?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mago-San:

    客户能否向我们发送电源序列的示波器捕获?
    此外、他们能否检查 RBIAS 的电压以查看 PHY 是否处于活动状态。
    如果处于活动状态、他们是否会尝试读取所有 PHY 地址来查看是否发生了意外的地址搭接。  

    如果它们都不起作用、因为它只是一个器件、客户是否可以尝试将良好的 PHY 放置在可疑的 PCB 上、看看他们是否可以读取该 PHY 上的寄存器? 另外、他们能否向我们发送原理图、以便我们查看 strap 配置和 MDIO/MDC 线路?

    请告诉我。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    附加参数是电源序列。  VDDA1P8引脚处于开路状态、因为客户使用具有两个电源配置的器件。

    由于软件正在运行、因此很难检查所有 PHY 地址。

    正常装置和故障装置的 RBIAS 电压均为1V。

    CH1:VDDA2P5

    CH2:VDD1P0

    CH3:VDDIO (1.8V)

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mago-San:

    并且 在整个电源序列中、RESET 引脚是低电平的吗? RESET 引脚何时变为高电平?

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mago-San:  

    经过内部讨论后、如果客户可以在有问题的 PHY 启动后运行所有 PHY 地址、看看 PHY 是否 Strap 配置到错误的 PHY 地址、那会很好。 您能尝试说服客户这样做吗?

    电源序列看起来正常。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    由于日本国家节假日的原因、更新将于5月8日进行。

    同时、您过去是否在其他客户中看到过类似的问题?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    由于日本国家节假日的原因、更新将于5月8日进行。

    同时、您过去是否在其他客户中看到过类似的问题?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mago-San:

    否、我们尚未收到  客户的此类案例。

    请在结束后告诉我们。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mago-San:  

    我审阅了波形、发现 RESET_N 意外会上升到1Vish。 因为 VIH 为1.26V、因此脉冲不应影响复位级、但可能是缓慢上升至1V 导致的。 我假设客户对我们的样片中的所有电路板使用相同的逻辑器件。 客户是否注意到我们的样片在其他电路板上有相同的脉冲?

    如果客户可以使用所有 PHY 地址进行测试、看看他们是否可以使用有问题的 PHY 进行 MDIO 访问、那会非常好。  

    我审阅了原理图、也没有明显的东西。 我还想说的是、客户使用的振荡器超出了我们的推荐规格。 您是否还能与客户一起检查振荡器规格?

    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    客户确认 RESET_N 上的脉冲也发生在正确的样本处。 他修复了脉冲、但 MDIO 问题仍然存在。

    我正在询问客户是否可以再次检查所有 PHY 地址。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mago-San:  

    好的。 请让我了解最新信息。 如果他们无法读取所有 PHY 地址、那么同样很高兴看到他们是否可以将有问题的 PHY 带到工作板上、看看是否有任何 MDIO 问题、或者将工作的 PHY 放在有问题的电路板上、看看是否可以在 PHY 上读取这些寄存器。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    客户确认发生问题时、返回的 PHY 地址为"0000"。

    同时、当器件正常工作时、PHY 地址会在引脚配置(strap)设置后按预期显示"1111"。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mago-San:

    PHY 在启动时似乎采用了错误的 Strap 配置。 他们能否在电路板和 PHY 上进行 ABA 交换?

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    很抱歉更新晚了。

    客户表示由于采用 VQFN 封装、很难进行 ABA 交换、到目前为止、他不会要求外部维修人员返工。

    他还检查了 RX_D0/RX_D2电压、但两者都是正常的。

    PHY 何时读取 strap 配置设置? 数据表指出、它在上电或复位时锁存硬件配置引脚、但客户想了解如下更多详细信息。

    1. 硬复位的时序(下降沿或上升沿、以及时序)  
    2. 何时发生锁存(电源打开多长时间后的毫秒数)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mago-San:  

    我知道 ABA 交换可能很有挑战性。  
    请参阅此图表以了解 Strap 配置的时序:

    硬复位的时间(下降沿或上升沿和时序) 
    锁存发生的时间(电源打开多长时间后)


    假设在上电之前提供 XI、自举锁存会在 VDD 和 RESET_N 变为高电平200ms 后发生。


    我在内部与团队进行了讨论、我们认为客户应该能够在 PHY 正确配置和问题发生时看到 RXD0和 RXD2引脚上的任何变化。 客户能否在问题发生和处于正常状态时获取 RXD0和 RXD2引脚的波形、以便了解可能发生了什么变化?

    请告诉我。  

    此致、
    j