This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC175A:Tjmax

Guru**** 2815965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518327/sn65lbc175a-tjmax

器件型号:SN65LBC175A

工具/软件:

您好:
数据表具有热阻抗、但不提供 Tj、max  在前面的一个问题中、有人估计 Tj、max 可能为+95°C、但这太低了、根据 Pd 估算值和热阻抗、他们可能要估算 Tj。

绝对最大电气规格中通常列出的最大允许 Tjmax 是多少。 SOIC 封装的典型实现。
谢谢。此致、
Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    今天是一个假期。 请在我们明天返回办公室时提供一些反馈、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    绝对最大结温为150°C。  

    使用数据表中的表5.3:

    85°C 时允许的最大功率为560mW

    高于25°C 的降额因子为8.7mW/C

    最大结温= 560mW/8.7mW/C + 85C =~150°C

    - Bobby