This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBCA4:如何在 GUI 上配置 TS3USBCA410

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515884/ts3usbca4-how-to-configure-ts3usbca410-on-the-gui

器件型号:TS3USBCA4
主题中讨论的其他器件:TPS65994BH

工具/软件:

尊敬的团队:  

     客户 使用 ARL-HX+Barlow Ridge B1+TPS65994BH+TS3USBCA410。  

 

       TS3USBCA410使用 i2c 模式、地址为0x5C.TBT 模式使用 LnBp/LnBn、DP 模式使用 LnAp/LnAn。  

     I ues GUI (6.4.32)和固件版本(f909.12.15)配置 PD FW.USB3.0正常、但 TBT 和 DP 无法正常  工作。

     如何在 GUI 上配置 TS3USBCA410、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaliun:

    目标是在 SEL 引脚上获得以下输入、以与您要寻找的功能相对应。
    也许先探测控制引脚、看看是否首先获得预期的逻辑。  

    我也加入了负责 TPS6599 GUI 的团队、因为这不是我的产品线创建或熟悉的产品。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您使用 I2C3来控制 TS3USBCA310。  

    您可以使用 PD 事件表在不同场景下对此进行控制。 以下说明:

    转到"Settings"(设置)->"Show I2C Controller Events"(显示 I2C 控制器事件)表:

    您将在顶部看到一个新的选项卡。 点击该链接可打开 I2C 事件:

    从记录索引1开始、设置以下信息:

    如果方向是上行(UU)或上行(UD)、则每个触发事件(可能是 I2C_Cntlr_event__DP_Enter_UU)上的_UU 或_UD。 这将导致 PD 在进入 DisplayPort 时发送此 I2C3数据。  

    DataLength = I2C 数据的长度  

    目标地址索引=将此记录映射到 I2C 控制器配置寄存器0x64的方式。  

    0x64寄存器的目标地址1 = I2C 事件表记录目标地址索引值为0

    0x64寄存器的目标地址2 = I2C 事件表记录目标地址索引值为1

    等等... 您会将其中一个设置为 TS3USBCA310 I2C 地址

    优先级=保留为0

    方向无关=如果希望_UU 或_UD 无论方向如何发生、请选中此复选框

    DATA =您要发送到 TS3USBCA310的有效载荷

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chris、

    感谢您的支持!  

    我尝试使用 I2C3来控制  TS3USBCA410。

          我设置0x64目标地址2 :0x5c、

           I2C 控制器事件记录索引 设置: 触发事件(可能是 I2C_EN 事件_DP 输入_UD)

                                           DataLength = 3

                                           目标地址索引=1

                                          优先级= 0

                                           DATA=001

     

     

         插入 Type-C 转 VGA 电缆时、捕获的 I2C 地址为0x00。请帮助检查上述设置是否有任何问题。 谢谢。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许这是简单的解决方案。 2端口设计是否正确? 您是否在端口2的0x64寄存器中设置了0x5C?  

    如果你这样做了,我可能会被误会关于这个部分:

    [报价 userid="275249" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515884/ts3usbca4-how-to-configure-ts3usbca410-on-the-gui/5828429 #5828429"]

    0x64寄存器的目标地址1 = I2C 事件表记录目标地址索引值为0

    0x64寄存器的目标地址2 = I2C 事件表记录目标地址索引值为1

    [/报价]

    它实际上可能针对该器件对齐、因此可以尝试这样做。  

    最后、

    将数据长度设置为3表示您将发送3  字节 因此将发送总共24位 LSByte:0x01 0x00 0x00:MSByte