This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:输入直流共模电压

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518016/ds110df410-input-dc-common-mode-voltage

部件号:DS110DF410

工具/软件:

您好的团队、

DS110df410是否具有输入直流共模电压? 如果是、电压是多少?

此致、

米山直树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Naoki-San、

    由于输入应采用交流耦合、因此直流共模电压通常不是问题。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    我忘记提及、我了解交流耦合是必要的。

    在我正在考虑的系统中、当 DS110DF410通电时、电路板的输入端口可能会打开。
    如果没有直流共模电压、我认为交流耦合和 DS110DF410之间可能需要一个弱下拉或上拉电阻。
    直流共模电压是多少?

    此致、
    直树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候直树山

    如前所述、输入端的输入直流共模电压将被交流耦合电容器阻断。 您是否说输入会通过交流耦合电容器、或者在您的系统中、当 DS110DF410通电时、交流耦合电容器会以某种方式被旁路?

    我们有时会在 P 和 N 之间看到100欧姆电阻器、但不会看到上拉或下拉。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    为了简化我的问题、我想知道在 DS110DF410通电时输入是否打开、是否会导致任何问题?

    我认为、如果 DS110DF410具有直流共模电压、则不应出现特定问题。

    此致、
    直树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Naoki-San、

    在器件上电的交流电容器之前、我测量到 RXP1到 GND 上的2.1V 电位。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您实际检查它。  我非常感谢您的帮助。

    此致、
    直树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Naoki-San、

    欢迎您Slight smile

    此致、

    Nick