This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:HDMI2.1的 TXPRE 设置

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518735/tdp1204-txpre-setting-for-hdmi2-1

部件号:TDP1204

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

将 TDP1204设置为引脚搭接模式时、TXPRE 设置是否会影响 HDMI 2.1眼图测试的预加重?
我遇到这个问题是因为我不太理解表8-16、是什么决定了 TXFFE 从0调整到3?

下图 显示了通道0的 HDMI 2.1眼图测试。 无论 TXPRE 设置如何、HDMI 2.1眼图的结果都没有变化。  即使调整 EQ 设置、眼图也会变得更糟。
我想确认我的设置是否有错误。

以下是我的硬件设置:

CFG0 = 0
AC_EN = 0
MODE = 0
LINEAR_EN = 0
CTLEMAP_SEL = 0
EQ0/EQ1 = 00
TXPRE = 1.
TXSWG = 0

感谢您提供的任何帮助。