This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:HDMI2.1的 TXPRE 设置

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518735/tdp1204-txpre-setting-for-hdmi2-1

部件号:TDP1204

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

将 TDP1204设置为引脚搭接模式时、TXPRE 设置是否会影响 HDMI 2.1眼图测试的预加重?
我遇到这个问题是因为我不太理解表8-16、是什么决定了 TXFFE 从0调整到3?

下图 显示了通道0的 HDMI 2.1眼图测试。 无论 TXPRE 设置如何、HDMI 2.1眼图的结果都没有变化。  即使调整 EQ 设置、眼图也会变得更糟。
我想确认我的设置是否有错误。

以下是我的硬件设置:

CFG0 = 0
AC_EN = 0
MODE = 0
LINEAR_EN = 0
CTLEMAP_SEL = 0
EQ0/EQ1 = 00
TXPRE = 1.
TXSWG = 0

感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oden:  

    Unknown 说:
    当我将 TDP1204设置为引脚搭接模式时、TXPRE 设置是否会影响 HDMI 2.1眼图测试的预加重?

    TXPRE 设置会影响预加重。  


    Unknown 说:
    我有这个问题、因为我不太理解表8-16—什么决定了 TXFFE 调整从0到3?

    表8-16中的去加重设置受表8-15中 TXPRE 引脚设置的影响、但该设置适用于 HDMI 2.1。
    请思考以下问题:
    TXFFE0对应于设置为0的 TXPRE 引脚。
    TXFFE1对应于设置为 R 的 TXPRE 引脚
    TXFFE2对应于设置为 F 的 TXPRE 引脚
    TXFFE3对应于 TXPRE 引脚设置为1。

    Unknown 说:
    下图 显示了通道0的 HDMI 2.1眼图测试。 无论 TXPRE 设置如何、HDMI 2.1眼图的结果都没有变化。  即使调整 EQ 设置、眼图也会变得更糟。
    我想确认我的设置是否有错误。


    如果调整 EQ 会使眼图变得更糟、这可能是由于源的 TXFFE 设置所致。 请禁用 HDMI 源的 TXFFE 设置、并参阅在此后增加 EQ 有助于获得合规性结果。 这使 TDP1204能够完全控制 HDMI 均衡和 TXFFE 设置。  
    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的详细说明。 我想再问几个问题:

    1. "禁用 HDMI 源的 TXFFE 设置"是否意味着将 TXFFE 设置为0?

    2. 在下图中、我将 TXFFE 设置为0、并在调整 EQ 后、眼图似乎略有改善。 但是、抖动没有改善。 尽管 TXSWG 增大、眼图也略有改进。 结果具有非常大的裕度。
      对于可以调整哪个设置来改善眼图、您是否有任何建议?



      ----------------------------------------------------------------------------------------




      ----------------------------------------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oden:  

    "禁用 HDMI 源的 TXFFE 设置"是否意味着将 TXFFE 设置为0?

    是、但不适用于 TDP1204。 我要求关闭生成 HDMI 源端的 SOC 或 FPGA 的 TXFFE 设置、除非 TDP1204放置在接收端。  

    但是、抖动没有改善

    TDP1204是转接驱动器、因此它将输出来自输入的随机抖动。 TDP1204只能滤除 ISI 抖动。 您是否可以测量 TDP1204输入端的抖动来查看信号是否具有大量随机抖动? 您还可以检查信号是否已正确地从电源层去耦、因为该信号也会接收电源层的噪声。  

    看起来 EQ=R1设置没有违反掩码。  

    关于可以调整哪个设置来改进眼图、您有什么建议吗?

    一旦 HDMI 源的 TXFFE 被关闭、调整 TXFFE 设置也可以改善眼图。 此外、我注意到更改 TXSWG 改善了眼图。 三种设置(RX EQ、TXFFE 和 TXSWG)的组合将帮助您通过合规性测试。  

    此致、
    j