This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:DS90UB964-Q1 EVM 布线长度

Guru**** 2600335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519055/ds90ub964-q1-ds90ub964-q1-evm-trace-length

器件型号:DS90UB964-Q1

工具/软件:

您好、

EVM 的 RIN0~RIN3的布线长度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    布线长度大致如下:

    RIN0+- 480.274mil

    RIN1+- 455.038mil

    RIN2+- 443.943mil

    RIN3+- 445.032mil

    但是、请记住、客户必须将其高速传输通道设计为处于数据表中定义的 IL / RL 损耗限制范围内。 损耗取决于所使用的布局和 PCB 材料。 根据这些因素、客户可能会更有限地使用较短的 PCB 布线、具体取决于其 PCB 堆叠方式。

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的答复!

    除了 RIN0~RIN3的布线长度外、从交流电容器到 CN1~CN3的布线长度是多少? 我想知道总长度吗?
    EVM 电路板由什么材料制成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    上面列出的长度是交流耦合电容器之前和之后 Rin 布线的总和。

    EVM 板使用 FR-4高 Tg 材料

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    从 IC 侧到 CN 连接器组件的总长度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    是的。 我添加了从 IC 到交流电容器的布线长度以及从交流电容器到连接器的布线长度。

    此致、

    Justin Phan