This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:USB 2.0集线器的器件升级

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517755/tusb2046b-device-promotion-for-usb-2-0-hub

器件型号:TUSB2046B

工具/软件:

尊敬的团队:  

您 是否可以建议使用 USB 2.0集线器的设备、DFP 需要有2个 USB 2.0端口? 谢谢!

应用

与之连接

平台:

AMD FireRange

操作系统

WIN11.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

      我建议将 TUSB4020B 用于具有两个端口的 USB2集线器。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢你的帮助。 TI 是否有更小的封装? 客户申请包<5x5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

       我们 目前还没有、但 我们的路线图中包含小型封装。 请在 今年年底前与我们联系。

    好极了

    Brian