This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:VOH、串行数据和时钟的 VOL 值

Guru**** 2769545 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520452/tca9548a-voh-vol-values-of-serial-data-and-clock

器件型号:TCA9548A

工具/软件:

请提供图中所示串行线路的 VOL、VOH 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karhtik:

    TCA9548A 是一种无源 i2c 开关、它在控制器和目标之间传递 i2c 信号。(这不是缓冲器件)

    它的 IO 引脚没有预先确定的 VOH 和 VOL。(VOH 和 VOL)本质上取决于系统

    因此、如果 在器件的 IO 引脚上放置一个3.3V 上拉电阻器、则该 IO 引脚的 VOH 为3.3V

    因此、如果 在器件的 IO 引脚上放置一个5V 上拉电阻器、则该 IO 引脚的 VOH 为5V

    下面的视频可帮助您了解此类器件的工作原理。

    请告诉我这是否有帮助、如果需要、我可以尝试进一步解释。

    此致、

    Kameron