This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:PCA9515A 可以用作缓冲器吗?

Guru**** 2597065 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9515A, TCA9617B, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520399/pca9515a-can-pca9515a-work-as-buffer

部件号:PCA9515A
主题中讨论的其他器件: TCA9617BTCA9517

工具/软件:

您好的团队、

客户想知道 PCA9515A 是否用作 SMBus 缓冲器? 上拉电压将为3.3V 至3.3V。 是否有任何基准电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    该器件可用作缓冲器、但我强烈建议改用较新的器件、例如 TCA9517/A 或 TCA9617B、因为这些器件使用最新技术、也可以进行电平转换。  

    此致、

    Tyler