This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:dispaly 端口1.2

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520627/tdp142-dispaly-port-1-2

器件型号:TDP142

工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

使用 TDP142时、如果 DP 主机(CPU)侧固定在 DP1.2、是否正常工作?

如果您有任何疑虑、请分享一下吗?

目前我 在项目中使用的是 SN75DP130SSRGZT、但  TDP142是新器件。

如果更新  TDP142、我想检查一下。  

最棒的餐厅

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD

    TDP142向后兼容 DP1.2。 如果源固定为 DP1.2、则 TDP142将补偿 DP1.2数据速率下的插入损耗。

    谢谢

    David