This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016PWREVM:差分 TMDS 引脚的 VIL、VIH 值

Guru**** 2977720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520522/tpd12s016pwrevm-vil-vih-values-for-differential-tmds-pins

器件型号:TPD12S016PWREVM

工具/软件:

为下图所示的差分引脚提供 VIL 和 VIH 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    没有 针对 D 和 CLK 的 VIL 和 VIH、因为在该芯片中没有它们的逻辑比较。

    BR、

    Ke Wang