This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC817S-Q1:1000BASE-T1所需的器件型号

Guru**** 2392555 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC817S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520560/dp83tc817s-q1-required-part-number-for-1000base-t1

器件型号:DP83TC817S-Q1

工具/软件:

在数据表中、  DP83TC817S-Q1的封装与 TI 的100BASE-T1 PHY 和1000BASE-T1 PHY 兼容、具有设计可扩展性、通过一块电路板就能实现不同的速度和特性。

您能否建议采用1000BASE-T1并实现封装和引脚兼容的汽车以太网的器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    DP83TC817的封装与 DP83TG720和 DP83TG721兼容、TG721可在需要时包含 TSN 和 AVB 特性。

    此致、

    Undrea.