This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04-Q1:是否存在长时间短接至 VBUS 的风险?

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520032/tpd1e01b04-q1-is-there-a-risk-of-shorting-to-vbus-for-a-long-time

器件型号:TPD1E01B04-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD1E05U06-Q1

工具/软件:

您好、团队、

请帮助确认下图中的 ESD 能否长时间承受5~6V 的直流电压而不会损坏。 谢谢! ~μ s (因为客户的 USB 数据需要长时间短接至 VBAT 5V、而不会导致硬件损坏;)

如果无法支持、是否有任何更适合 USB 的 ESD 建议?