This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8136:现代替代品

Guru**** 2972710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520612/ths8136-modern-alternative

器件型号:THS8136

工具/软件:

尊敬的团队:

我们的客户不希望使用可能是 NRND 且目前没有支持的解决方案。

它们需要3个视频 DAC 来生成 RGB 视频信号、并在绿色(SOG)上同步。

我们需要注意的一点是具有1.8V 逻辑信号、而不是3.3V

我们有什么可以满足这些要求的吗?

谢谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

     我已经用电子邮件回复了您。