This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:自动协商

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517603/dp83869hm-auto-negotiation

器件型号:DP83869HM

工具/软件:

我想确认有关自动协商关闭的一些设置。

这样设置可以关闭自动协商功能。
GEN_CFG2寄存器(偏移= 14h)[设置= 2947h]。

这意味着 GEN_CFG2[7] SGMII_AutoNeG_EN 设置为"0"。
这是否正确、是否足以满足第37条的要求?
如果我需要更多设置、请分享这些设置。

Toru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Toru-San,  

    第37条涉及 PHY 与链路伙伴的 PHY 之间 MDI 侧的自动协商。  


    [报价 userid="655623" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517603/dp83869hm-auto-negotiation

    GEN_CFG2寄存器(偏移= 14h)[设置= 2947h]。

    这意味着 GEN_CFG2[7] SGMII_AutoNeG_EN 设置为"0"。

    [/报价]

    当使用 SGMII 在 MAC 和 PHY 之间进行通信时、此自动协商在 MAC 和 PHY 之间进行。 因此、不需要为符合第37条而禁用这项规定。  

    要关闭自动协商功能、您可以根据 PHY 的功能模式来搭接引脚。  
    请参阅第7.5.1节。 相关文档。  


    或者、对于铜缆模式、您可以将0写入寄存器0h 的位12、而对于光纤/桥接模式、则可将0写入寄存器 C0h 的位12。  




    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    非常感谢您的答复。
    您建议将 DP8369HM 和1000BASE-X 设置之间设置。  是这样吗?
    我想在以太网 MAC (SGMII)端与 DP8369设置之间提供更多建议

    BR
    Toru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Toru-San,

    如果是、是的、您可以禁用您提到的位以禁用 SGMII 自动协商。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    谢谢你。
    我是否可以设置为禁用 SGMII 自动协商并启用10000BASE-X 自动协商?

    此致、
    Toru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Toru-San,

    是的、可以禁用 SGMII 自动协商、并可以启用光纤自动协商。 在这种情况下、SGMII 将跟随光纤的速度。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、J-San
    很抱歉晚才回复。
    非常感谢您的回答。

    BR
    Toru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Toru-San,

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    j