This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11623-Q1:TCAN11623-Q1的 CAN 符合性测试

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN11623-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520130/tcan11623-q1-can-conformance-test-for-tcan11623-q1

器件型号:TCAN11623-Q1

工具/软件:

您好:

我正在查找符合 ISO 16845的 TCAN11623-Q1符合性测试报告。 您是否还需要在 CAN 上执行一致性测试? 请分享这些文档吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cosmin:

    我们将器件提交给 C&S 符合性测试、该测试遵循 ISO 16845测试计划、以确保符合 ISO 11898-2 CAN 物理层标准。 我可以通过电子邮件与您共享 TCAN11623的 C&S 报告。 请告诉我是否允许将此文档发送到您与您的 E2E 账户相关联的电子邮件地址。 否则、请从您希望接收文档的账户向我发送电子邮件。 您可以通过点击我的 E2E 名称来查找我的联系信息。  

    此致、  
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的回复、我已向您发送了一封电子邮件、其中包含另一个电子邮件地址、您可以在其中向我发送 C&S 报告。

    此致、

    Cosmin