This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948:如何执行 BIST

Guru**** 2604975 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517276/ds90ub948-q1-ds90ub948-how-to-perform-the-bist

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

工具/软件:

您好、

我们使用 DS90UB948和 DS90UB927进行通信。 阅读数据表后、我按照以下步骤使用 ALP 工具执行了 BIST。

连接稳定时、1000秒内出现0个错误、而连接不稳定时、40秒内出现255个错误。

鉴于上述极端结果、我怀疑 BIST 方法是否正确。 步骤是否正确?

步骤:
1.将0x00写入地址24h。
2.将0x03写入地址24h。 *BIST 启动
3.将0x00写入地址24h。 *BIST 结束
4.读取地址25h。 *检查错误计数。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能详细介绍一下稳定和不稳定链路的情况吗? 即不稳定链路上的损耗是多少?

    我预计不稳定连接中的误差会增加、误差累积速率将取决于链路的不稳定程度-只有当不稳定连接在我们提供的通道规格范围内时、结果才可能极端。

    Unknown 说:
    步骤:
    1.将0x00写入地址24h。
    2.将0x03写入地址24h。 *BIST 启动
    3.将0x00写入地址24h。 *BIST 结束
    4.读取地址25h。 *检查错误计数。

    在启动之前、引脚16必须搭接高电平、引脚16、17、18必须按照 x948数据表的规定搭接低电平、如下所示:

    在所示的代码序列之前、必须为正确的输出端口启用 PORT1_SEL。

    谢谢、

    Ragav Subramanian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将发送稳定和不稳定连接的 MAP 结果。

    关于 BIST 的实现方法、数据表介绍了两种方法:① μ A 引脚设置方法和② μ A 寄存器设置方法。
    *请参阅图片。
    对于寄存器设置情况、这种方法是否可以接受?
    步骤:
    1.将0x00写入地址24h。
    2.将0x03写入地址24h。 *BIST 启动
    3.将0x00写入地址24h。 *BIST 结束
    4.读取地址25h。 *检查错误计数。

    由于映射已执行、因此我相信 PORT1_SEL 功能正常。

    此致、