This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:THVD2450和 SN65HVD72

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2412, SN65HVD72, THVD2450, THVD2442, THVD2452V, THVD1512, THVD1424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519834/thvd2450-thvd2450-and-sn65hvd72

器件型号:THVD2450
主题中讨论的其他器件:SN65HVD72THVD2452V、THVD2412、 THVD1424THVD2442THVD1512

工具/软件:

您好!  

我需要一些明确的芯片组: THVD2450和 SN65HVD72芯片组/  

1.芯片组的主模式和从模式都能正常工作吗?

2.如果我们做" DE :上拉至3V3和 RE:下拉至 GND "总是(因为我没有额外的 GPIO 在控制器端除了 RX 和 TX )它会工作主模式和从模式?

                       "主从模式是指:主模式可以发送或接收所有从模式下的数据、而从模式只能与主模式下发送接收到的数据"。  

此致/

Murli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murli:

    对于您的第一个问题-根据您如何定义主器件和从器件、您需要一个全双工器件、而不是半双工器件。 因此、对于更高数据速度的应用、您可以选择 THVD2442/THVD2452V、而不是 THVD2450、我通常不会在 THVD 器件上方选择 SN65器件、因此我会选择速度等级较慢的 THVD2412等器件、如果您需要3.3V -如果您可以摆动5V 电源且不需要 IC 上的高故障保护来实现较慢速度等级-如果您可以选择 THVD1512 可能需要3.3V 支持。请查看具有压摆率限制的 THVD1424、这可能会限制最大速度、以考虑 EMI 问题。  

    这是一个3节点全双工系统的示意图  

    对于第二个问题(如果您只有1个 GPIO)、一般思路是将 DE 和/RE 与下拉电阻短接在一起、因此 GPIO 拉高、器件处于发送模式、如果 GPIO 关闭或拉低、则器件处于/RE 模式。 另一种选择是将/RE 下拉至 GND -并且始终让接收器开启、其中 DE 引脚由 GPIO 引脚控制。 基本上、接收器开启不会影响任何器件驱动信号的能力、但需要仔细考虑 DE 引脚。 系统的"主"节点可能会将 DE 拉至3.3V -因为主节点发送器仅连接到接收器引脚-此处的消耗是、如果 DE 始终被拉高、您将消耗大量功率、因为这意味着驱动器始终处于活动状态-可以这样做、但如果电源使用是一次绘制的设计的考虑因素-但在从器件 DE 上都是如此 如果有多个从器件、则无法始终上拉-因为所有从器件发送器都连接在一起、因为它们都环回到主节点接收器输入。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将了解我可以做什么!

    此致、

    Parker Dodson