This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:SPE 建议的 CMC 器件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518599/dp83td510e-spe-recommended-cmc-part

器件型号:DP83TD510E

工具/软件:

尊敬的团队:  

客户希望将 DP83TD510E 用于其 SPE 应用。  

是否会将 CMC 器件推荐用于 DP83TD510E 应用?  

在我们的数据表中、我们可以看到如下所示的 CMC 规格。  

DP83TD510E-EVM 中 使用744272222 (Wurth Elektronik)器件。 但此 CMC 具有0.3 Ω 直流电阻。  

此 CMC 是否可以使用 DP83TD510E 应用?  

DP83TD510E SPE 应用是否有建议的 CMC 器件?   

-用于 内在安全应用的 CMC 部件

-用于 非内在安全应用的 CMC 部件

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    是否对此申请有任何更新? 请仔细查看、并告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nam:  

    建议遵循数据表中列出的规格、而不是 EVM 中使用的器件、因为数据表经过了新的了解修订。很遗憾、我们没有为这些应用推荐的 CMC 器件、但只要 CMC 满足列出的要求、就应该可以使用。  

    此致、

    Vivaan