This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:具有局部联网 ISUP 电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522416/tcan1146-q1-with-partial-networking-isup-current

器件型号:TCAN1146-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

使用 TCAN1146-Q1通过固定 ID 唤醒支持局部联网时、

图中此列所示的 ISUP 电流是否如下所示? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chewen:

    这是启用选择性唤醒后器件需要消耗的额外电流、当选择性唤醒关闭时、您可以将该电流添加到上述参数中。

    此致、

    Sean