This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:TDR 测试步骤

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC813R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522849/dp83tc813r-q1-tdr-test-steps

器件型号:DP83TC813R-Q1

工具/软件:

TI 团队大家好、

对于"应用手册 DP83TC812、DP83TC813和 DP83TC814:根据 Open Alliance 规范合规性进行配置"中所述的 TDR 测试的以太网 PHY 芯片"DP83TC813R-Q1"、

对于测试 步骤2" TDR 配置:运行前"  寄存器"Reg[0x0523]"、"Reg[0x0827]"和"Reg[0x0831]"

数据表 "DP83TC813R-Q1_ SNLS676–2022年5月"中不存在上述3个寄存器  、

因此,这意味着它是错过了在数据表,或那些需要更新的测试步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    TDR 过程中的这些寄存器是正确的、数据表中仅介绍了这些寄存器。 PHY 内部有数百个寄存器。 许多低级寄存器被排除在数据表之外、因为它们的运行很难解释、并且如果客户在官方程序之外尝试自行修改寄存器、则很可能会感到困惑。

    此致、

    Evan Su