This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:DS280BR810/Tx Rx 终端处理

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522747/ds280br810-rx-tx-terminal-treatment

器件型号:DS280BR810

工具/软件:

尊敬的团队:

请告诉我如何在不使用 RX&TX 时处理引脚。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kakeru-San:

    该器件有一个"信号检测"功能块、用于检测 RX 上是否存在信号。  如果 RX 上没有信号、则禁用 TX。

    由于此器件具有信号检测功能、因此可以使未使用的 RX 和 TX 保持悬空状态。

    谢谢、

    Drew