This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410-TFPAP:关于使用 EP 的配置方法。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520959/tfp410-ep-regarding-the-configuration-method-using-tfp410mpaprep

部件号:TFP410-TFP410-TFP410-T, EP

工具/软件:

全部为高电平。

目前的项目计划使用 TFP410MPAPREP 进行设计、还有一些问题需要确认。

1 μ s、下图所述的控制方法、配置寄存器中的两种配置方法之间有何差异? 如何使用配置和状态引脚来控制第一种方法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用 GPIO 控制时(引脚状态)。 您将在控制引脚上安装上拉和下拉电阻器、并在启动时对其进行采样。 下面将配置器件。 请记住、要重新配置器件、您需要进行下电上电、因为控制引脚采样仅在启动时进行。  

    在 I2C 模式下、您可以实时更改寄存器值和配置设置。 这是仅通过 SDA SCL 引脚实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Pithadiya  

    感谢您的答复。

    1. 如果不使用 I2C 配置芯片、则需要按如下方式配置相关引脚:配置引脚(BSEL、DSEL、EDGE、VREF)和状态引脚(PD、DKEN)。
    2. 上述两种配置方法的显示效果有何不同? 它们是完全相同的、还是各有其独特的效果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在两种模式下、器件的功能将保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Pithadiya  

    感谢您的答复。

    TFP410MPAPARP 是否有硬件参考设计或演示? 我在 TI 网站上未找到任何相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、我们没有该器件的参考设计。 我可以协助进行原理图和布局审核、以指导您完成整个过程。